LA VOSTRA FORMAZIONE PRESSO HILTI
La promozione delle giovani leve ci sta molto a cuore. Proponiamo pertanto una serie di professioni da acquisire con una formazione.
Al termine del percorso scolastico avete l’opportunità di acquisire le prime esperienze nel mondo del lavoro in un ambiente piacevole e moderno. Imparate a conoscere gli strumenti di lavoro della professione desiderata e a svilupparvi anche sul piano personale.
Ci aspettiamo molto dai nostri apprendisti, ma in cambio diamo anche molto.
Ogni giorno vi vengono affidati nuovi compiti in cui mettere alla prova il vostro spirito d’iniziativa e le vostre capacità. Imparate molte cose nuove. Vi scambiate opinioni con altri apprendisti, raccontate le vostre esperienze e vi supportate a vicenda nel vostro percorso.

POSTI DI APPRENDISTATO
Hilti offre una formazione professionale globale e innovativa che ci consente di coltivare nuove leve eccellenti. La formazione globale crea le basi per uno sviluppo professionale e personale ottimale. Nel corso della formazione, accanto alla trasmissione di competenze specialistiche accordiamo anche molta importanza alla competenza metodologica, sociale e allo sviluppo personale.
Avete la possibilità di scegliere tra tre professioni. Fate clic sulla denominazione della professione per saperne di più.
Impiegato/a commerciale
Addetto alla logistica (magazzino)
Addetto/a alle vendite al dettaglio

GIORNATE DI FORMAZIONE DI PROVA
Vorremmo che sceglieste la professione che fa veramente per voi.
Hilti propone degli apprendistati di prova per il settore commerciale, della vendita al dettaglio e della logistica. Al momento di candidarvi indicate il periodo desiderato.
Questa è un’opportunità fantastica per scoprire se avete fatto la scelta giusta. E noi possiamo renderci conto se voi avete realmente i requisiti necessari.

PROCESSO DI CANDIDATURA
Qual è il modo corretto per candidarsi?
Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura completa, preferibilmente per posta, comprendente una lettera di motivazione efficace e un curriculum vitae tabellare, copie degli ultimi attestati scolastici, se disponibile un test attitudinale multicheck o test analogo.
Hilti (Svizzera) SA, René Solioz, Soodstrasse 61, 8134 Adliswil
> Posti di apprendistato nel Liechtenstein
Quanto tempo ci vorrà per avere una risposta?
Dato che la documentazione di candidatura viene verificata con attenzione, il processo di selezione richiederà un certo tempo. Non appena ci sarà pervenuta la vostra candidatura ve ne daremo notizia. Il processo di selezione per i tirocinanti si svolge da settembre a novembre.